This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1862-Q1:无 I2S 数据

Guru**** 2384910 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1862-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/963960/pcm1862-q1-no-i2s-data

器件型号:PCM1862-Q1

大家好、

客户使用 PCM1862-Q1、下面是他们的设置和原理图、但没有 I2S 数据输出。

I2S         ,TDM/DSPMODE (TDM/DSP (需要256fS bck)),LRCK 的占空比为50%μ s

寄存器设置:

原理图:

SCKI 是内部模式、读取寄存器值如下:

问题:

1.输入声音时无 I2S 数据。

从读取寄存器结果中、为什么即使使用内部模式也会出现 SCK 错误?

3.寄存器设置和原理图是否有错误?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    我相信我们已经直接处理了川崎-圣的这一问题了。  

    最棒的

    Zak