This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808-Q1:抗混叠滤波器特性

Guru**** 2768925 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/963944/pcm1808-q1-antialiasing-filter-characteristics

器件型号:PCM1808-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1808

您好!

我的问题与下面所示的帖子有关、该帖子要求使用抗混叠滤波器。

1) 1)第4页上的抗混叠滤波器截止频率在1.3MHz 时显示为-3dB (当 fs=48kHz 时)、但其他频率是否相同?  例如、在 fs=16kHz 时是否会像430kHz?

2) 2)是否可以提供频率响应曲线?  我的客户想知道它是-12dB/oct、-18dB/oct 还是其他的。

3) 3)您是否会告诉我为何在1.3MHz 时将其设置为-3dB?  我的客户希望通过信息设计外部外设电路以降低噪声。

/t/559956?tisearch=e2e-sitesearch 键匹配=PCM1808

此致、

川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawasaki-San、您好!

    这是器件内部的一个简单 RC 滤波器、截止频率为-3dB 后的标准-20dB/十倍频程滚降、不应随采样率而扩展。

    我没有一种简单的方法来显示频率响应曲线、因为这在很大程度上也会被调制器滤除、并且无法直接探测调制器输入以仅查看抗混叠滤波器的影响。

    我不知道为什么专门选择1.3MHz、但这足够高、可以避免对音频频带产生任何影响、并滤除可能耦合到输入引脚的高频噪声。

    最棒的

    Zak