This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:USB 至 I2S 音频桥接器

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: DIR9001, PCM2902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/957434/pcm2912a-usb-to-i2s-audio-bridge

器件型号:PCM2912A
主题中讨论的其他器件:DIR9001PCM2902

您好!

 是否有任何器件可以通过 USB 接口支持音频信号并传输到 I2S 接口、例如 CP2615;

CP2615: www.silabs.com/.../device.cp2615;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    而不是直接在单芯片中。 我们可以构建一个支持 USB->S/PDIF 的>I2S 的解决方案。  这需要使用 PCM2902将 USB 连接到 S/PDIF、然后使用 DIR9001将 S/PDIF 连接到 I2S。