This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:最大信号输出频率限制为5kHz

Guru**** 2588345 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/957335/tas2505-signal-output-is-limited-to-5khz-max-frequency

器件型号:TAS2505

我正在尝试弄清楚该寄存器集中的内容是将 TAS2505的频率范围限制为5kHz。 您能提供一些见解吗? 谢谢!

e2e.ti.com/.../Copy-of-TAS2505-register-dump.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenio、

    感谢您提供寄存器配置。

    我注意到您已将 DOSR 配置为0x00 (MSB) 0x78 (LSB)= 120。 我们实际上建议将 DOSR 配置为32的倍数。 DOSR = 128以获得最佳性能。

    您能否共享您正在使用的 I2S 时钟和 MCLK 频率?

    此外、您能否提供电路原理图以更好地解决这种情况? 我认为这更与配置问题相关、但只是为了放弃硬件问题。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenio、

    我将关闭此 e2e 线程、因为我们将通过电子邮件继续提供支持。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.