This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505EVM:IOVdd 问题

Guru**** 2590020 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505EVM, TAS2505, TAS2505-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/957357/tas2505evm-iovdd-issue

器件型号:TAS2505EVM
主题中讨论的其他器件: TAS2505TAS2505-Q1EVM

大家好、团队、

我的客户发现 之前在该主题中讨论的 IOVDD 问题 仍然保留在最近发运的 TAS2505EVM 上。

选择+1.8V 时、我的客户看到+2.45V IOVDD。 我认为这个问题应该由 EVM 版本解决。

请检查一下吗?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Itoh-San、

    感谢您指出此信息。

    我认为 TAS2505商用 EVM 尚未使用此解决方案进行更新。 EVM 版本仍与您参考的帖子中所述的版本相同。

    为了更新此 EVM、我将提醒该团队、以避免将来与 IOVDD 电平发生冲突。

    客户是否对 TAS2505-Q1EVM 感兴趣? 商用 TAS2505可与此 EVM 工具配合使用。 但是、不支持耳机驱动器。 否则、我认为他需要通过连接器 W13上的外部电源提供 IOVDD 电平。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis-San、

    非常感谢您的澄清!

    现在很清楚。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Itoh-San、

    如果需要其他支持、请随时启动新的 e2e 线程。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.