This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3060:VCC、Vdd 序列

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM3060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/956583/pcm3060-vcc-vdd-sequence

部件号:PCM3060

您好!

是否有针对 Vcc 和 Vdd 的启动序列规格?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、建议先由 VCC 供电、然后再由 VDD 供电。  实现这一目标的最简单方法是让 VDD 电源从 VCC 电源派生。  数据表末尾附近的"电源"部分对此进行了说明:

    µF PCM3060的 µF 和模拟电源线应通过尽可能靠近引脚的0.1 μ F 陶瓷电容器和10 μ F 电解电容器旁路至相应的接地引脚、以最大限度地提高 ADC 和 DAC 的动态性能。 尽管 PCM3060有两条电源线以最大限度地发挥动态性能的潜能、但建议使用一个共源、为 VCC 提供5V 电源、为 VDD 提供3.3V 电源、该电源由为 VCC 提供5V 电源、以避免出现意外问题、例如闩锁、 不正确的电源定序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin - San、

    如果 VCC 首先上升、是否可以从 VCC5V 以外的其他电压生成 VDD3.3V?

    由于这种结构对我的客户来说很困难、我想知道一种规避方法。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    是的、客户的建议可以正常工作。  VDD 3.3V 电源不需要从+5V VCC 电源派生、但需要在 VCC 之后根据计划上升。