This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:放大器削波问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2426, TPA6120A2, TL072, TL074, TL074H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/963097/tpa6120a2-anplifier-clipping-problem

器件型号:TPA6120A2
主题中讨论的其他器件:TLE2426TL072TL074TL074H

我制作了一个耳机放大器、并按照数据表图15中的规定连接了 TPA6120。 但是、我将单个24VDC 电源与 TLE2426电源轨分离器配合使用。 如果未加载、输出看起来很好、但当连接16 Ω 电阻器时、正弦波的下半部分被舍入。 这样做的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在此处澄清一下您要引入的纯电阻负载? 还是原理图中所示的扬声器、如果扬声器能够提供扬声器的数据表或等效型号?  

    只是查看原理图、似乎没有任何明显的问题会出现这种类型的响应。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 事实证明、它是一个有故障的放大器、与新放大器互换、现在工作正常。

    但是、使用单电源时会出现一些奇怪的情况。 我将此原理图布局在试验电路板上、虚拟接地具有几英寸长的放大器路径。 它似乎开始振荡并使输出失真。 我在运算放大器+输入(LIN+)和接地之间添加了一个100nF 电容器、这似乎有所帮助。 您是否有任何建议可以更好地连接我的原理图、我是否还应该在 LIN+和24V 之间添加一个电容器? 我应该使用更大的电容器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您提到在使用单电源时会出现一些失真。 为了澄清这一点、在单电源配置中使用时该输出是否按预期工作?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它 似乎适用于正弦波。 但是、我还没有连接扬声器的选择。 但仅当我连接一个靠近同相输入的电容器时。 我只想确保它是正确的使用方法、因为数据表中没有提到任何地方的单电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在之前的回复中输入错误、我想问一下器件是否在双电源配置中工作?   只要您保持在器件的输入/输出限制范围内、在单电源中使用 TPA6120A2就不会出现问题... 您能否提供此失真输出的图像并描述输入的特征?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已附加一个图像、其中电容器为+输入电压、没有电容器。 有趣的是、输入和输出两个信号都存在轻微失真。 我记得它以前更糟了。

    实际上还有另一个问题。 TL0742似乎在17-18V 左右削波信号。 即使电源电压为24VDC。 如果我断开 TPA6120与前置放大器的连接(断开 R37)、削波消失。 有什么想法吗? TL0742是驱动 TPA6120的合适类型的运算放大器吗?

    请参见下图、黄色线是 TL072反相输入(通过20k 电阻器)、蓝色线是 TL072输出(R37的左侧)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     TPA6120对寄生效应很敏感、在没有适当布局的情况下、可以预计会出现失真和振荡。 请注意其数据表的第12节。

    关于 TL074、如果您看一下数据表的表6.21、对于+/-15V 电源、输出摆幅的最小值为+/- 10V。 通过将负载进一步降低至1k Ω、可以进一步降低该摆幅。 升级后的 TL074H 似乎能够摆动得更靠近电源轨。  

    最棒的

    Hasan Babiker