This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:#12 TEST 引脚

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/963833/pcm1754-q1-12-test-pin

器件型号:PCM1754-Q1

大家好、

您能解释一下#12测试引脚的功能吗?

如果我将其保持断开或连接到 GND、器件的行为是什么?

我担心这是测试模式引脚、并且意外进入测试模式。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsuji-San、

    该引脚应接地或保持悬空(器件作为该引脚上的内部下拉电阻器)。  只有将该引脚连接到更高的电压(如 VCC)、才能导致意外行为。   

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    这是用于调试还是内部修整还是初始设置?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    还有一个问题。

    我担心噪声耦合到 TEST 引脚。

    如果 TEST 引脚意外驱动为高电平、该器件会如何工作?

    是否有办法从测试模式中恢复?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsuji-San、

    我不知道将引脚设置为高电平的所有潜在行为、但我记得、如果我将其设置为高电平、则会禁用输出。  如果客户担心噪声耦合会导致问题、我建议他们将引脚直接接地短路。

    谢谢、

    Paul