This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825M

Guru**** 2563760 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/957014/tas5825m-tas5825m

器件型号:TAS5825M

您好、先生、

是否可以将 TAS5825M 配置为主音频? 还是仅从模式?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    您是否会提供有关此应用的更多详细信息?

    您是指 I2S 吗? 您是否需要 MCLK?

    BR、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    MCU 将是 I2S/TDM 从器件、TAS5825M 将是 I2S/TDM 主器件。

    是的、客户需要 MCLK。

    TAS5825M 是否可以用作 I2S/TDM 主器件?

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:  

    然后、TAS5825M 无法将此函数用作主器件。

    通常、我们可以支持: 晶体振荡器-> GPIO ->内部 PLL -> SCLK/LRCLK。

    BR、

    Ailx Wan。