This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 双二阶设置不适用于光学输入

Guru**** 2927750 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/963607/biquad-settings-not-working-with-optical-input

器件型号:PCM5242RHBEVM
主题中讨论的其他器件:PCM5242

大家好、 我希望有人能帮我解决问题。

使用 PCM5242 EVAL 板。   

示例1;加载 HybridFlow 4并使用 USB 输入、当我在"音频处理"下调整 BiQuad 时、它工作正常。  例如、Linkwitz 低通、设置为100Hz。  我从声学角度获得预期结果。

示例2;然后更改为光学输入并移动跳线、采样率为44.1kHz。  当我设置相同的低通滤波器时、我将获得全范围输出。 低通滤波器不再改变音频输出。

是否缺少使其正常工作的步骤?   我还要说 Pure Path 2控制台和使用示例1的 PCM5242 EVAL 板在我的计算机上看起来也不是很稳定。  它已锁定几次。   

在不相关的注释中... Pure Path 3控制台和我所使用的支持的 EVAL 板工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我还发现 HF4是一种很好的车。  该软件套件专为"易用"类型的评估而创建、但我发现它的功能不如我想要的。  

    您是否介意向我发送电子邮件至 frost@ti.com、我们可以查看我是否可以为您的评估向您发送其他软件?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul。

    感谢您的回复。

    我在周五给您发送了一封电子邮件、请告诉我您是否收到了电子邮件。   期待尝试不同的软件。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我已向您发送了一封电子邮件。  很抱歉耽误你的时间。

    谢谢、

    Paul