This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:并行连接 ADC 输入1/2和3/4、以在 DRE 之前使用3dB 改进的 DNR

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/957338/tlv320adc6140-connecting-adc-input-in-parallel-for-1-2-and-3-4-to-use-the-3db-improved-dnr-before-dre

器件型号:TLV320ADC6140

使用常见的直流阻断电容器和其他输入电路、是否可以直接并联 ADC 输入1/2和3/4以在 DRE 之前使用3dB 改进的 DNR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入通道求和是此器件支持的一项功能。  如 需更多信息、请查看第8.3.6.6节可编程通道夏季和数字混频器。

    是的、可以在为要求和的每个对使用公共直流阻断电容器后将输入连接在一起。