This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6166A2:需要在耳机插入和锁存但屏蔽耳机时断言 TPA6166 IRQ#

Guru**** 2506615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/963210/tpa6166a2-need-assert-tpa6166-irq-on-headsets-insertion-and-latch-but-masked-headphones

器件型号:TPA6166A2

您好、Sirs、

如标题所示、您是否建议 CFG 启动 TPA6166以在耳机插入事件但屏蔽耳机事件上声明 IRQ#、如下表所示?




使用当前配置(0x04=0x0c)。 我在耳机和耳机插入和移除事件上都收到 IRQ#脉冲(状态变化和状态读取)。
如何在插入麦克风时保持 IRQ#有效、保持 IRQ#有效、以及在移除麦克风时使 IRQ#无效?   



--------------------------------------------------
#op i2c Addr 数据注释
W 80 1E 19 #Enable 寄存器3
W 80 04 0C #Interrupt Mask Register 1.
W 80 05 F4 #Interrupt Mask Register 2
W 80 07 B9 #Left 耳机音量寄存器
W 80 08 79 #RIGHT 耳机音量寄存器
W 80 09 47 #Microphone/接地控制
W 80 1A 95 #Jack Detect AC 测试设置
W 80 1E 01 #semi 自动模式
W 80 1D 80 #Enable 寄存器2.
--------------------------------------------------

谢谢、此致、

陈耀恩
2020年10月12日


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    遗憾的是、IRQ 引脚似乎无法按照您查找的方式保持有效。 IRQ 引脚被启用(低电平有效)并且在相关寄存器被读取前保持有效。 因此、即使拆下了插孔、您也需要读取寄存器以再次将 IRQ 引脚置于高电平状态。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的确认。 您是否可以帮助我们修改 CFG (0x04)、以将耳机事件屏蔽为计时序列?
    我发现 TPA6166 ( 0x04 = 0x0c)在插入耳机(无麦克风)的情况下不断发送 IRQ#。



    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2020年11月12日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    您是否尝试将寄存器0x04配置为0x08、将寄存器0x05配置为0x00、以便在插入麦克风时启用 IRQ 引脚?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的建议。 它在 EVM 上工作。 以下是具有以下配置的波形:

    #op i2c Addr 数据注释
    W 80 1E 19 #Enable 寄存器3
    W 80 04 08 #Interrupt Mask Register 1
    W 80 05 00 #Interrupt Mask Register 2
    W 80 07 B9 #Left 耳机音量寄存器
    W 80 08 79 #RIGHT 耳机音量寄存器
    W 80 09 47 #Microphone/接地控制
    W 80 12 01 #Reserved 寄存器
    W 80 13 45 #Reserved 寄存器
    W 80 1A 95 #Jack Detect AC 测试设置
    W 80 1E 01 #semi 自动模式
    W 80 1D 80 #Enable 寄存器2.



    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2020年12月13日



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈、Wayne。

    如果您对此案例有其他疑问或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.