This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110EVM:可闻噪声

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/952936/tas2110evm-audible-noise

器件型号:TAS2110EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2110

您好!

我的客户正在评估 EVM 上的 TAS2110、他们可以听到扬声器发出的可闻噪声。

条件如下:

・Ω 长扬声器电缆(短电缆改善了噪音)

・μ A、无 EMI 滤波器(EMI 滤波器改善了噪声)

由什么引起的噪声?

我附加的噪声波形通过了 LPF 20kHz。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tadahiko-San、

    我们的团队将查看这一点、并尽快提供答案。

    此致、

    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    让我在一些测试中添加一些问题和意见、我们可以尝试找出根本原因:

    • 示波器捕获的左右两侧有何区别? 此时设备是否取消静音?
    • 我假设这是静默期间的情况(无输入数据)是正确的?
    • 您还能共享 PVDD 和 VBAT 电压的示波器捕获吗?
    • 您是否尝试使用其他音频源? 如 AP

    请告诉我上述问题、如果您有任何进一步的详细信息或问题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    您是否对我的上述评论有任何更新?
    谢谢。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan - San、

    我有一些其他信息。

    下面是噪声波形和无噪声波形。

    2.只有 I2S 信号才会出现噪音,如下所示。

    为什么只有 I2S 信号时才会出现噪声?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    根据电缆长度和 EMI 滤波器、我假设您是指放大器的输出、对吧?

    您的 GND 是否从 I2S 源正确耦合到 EVM? 您的 I2S 信号源是什么? 如果使用不同的 I2S 源、是否存在噪声?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    自上次沟通以来已经有一段时间了、您还有其他意见吗?

    此致。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan - San、

    感谢您的支持。

    此症状是由 I2S 信号的 EMI 干扰引起的。

    此致、

    Kuramochi