This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3220:复位板宽度和增益与频率响应之间的关系

Guru**** 2504095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/955194/tpa3220-reset-pales-width-and-gain-vs-frequency-response

器件型号:TPA3220

各位专家、您好!

客户有如下问题。 请回答这些问题吗?
1、"L"宽度的持续时间需要多长时间才能复位器件?
2.您是否有增益与频率响应关系图? 还请说明增益的变化?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、

    尽管"L"宽度没有特定的值、但通常我们建议在返回正常运行之前等待>100ms 的时间、以提高可靠性。

    TPA3220具有复位控制 IC TPS3802K33DCKR、其典型延迟为380ms。

    附加了具有 EVM 默认 LC 滤波器的增益与频率响应图。 测试条件:+18dB、20Hz~80kHz、PVDD=24V、4R 负载。 请注意、图中的转储是由于输出 LC 谐振造成的。  

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam-San、

    您会告诉我们增益变化吗?
    >+18dB 的情况、+/-?%
    >+24dB 的情况、+/-?%
    >+30dB 的情况、+/-?%
    >+34dB 的情况、+/-?%

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、

    抱歉、我们没有增益变化的数据。 我们在数据表中只有典型值。 +/-/0.5dB 可能是合理的估算值。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujiwar-san、

    经过长时间的深入讨论、我将结束本主题。 如果有更多问题、您可以开始发布新帖子。 谢谢你。

    迪伦