This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2906C:UAC 2.0兼容设备

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2906C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/963843/pcm2906c-uac-2-0-compatible-device

器件型号:PCM2906C

您好!

我的客户希望使用 PCM2906C、但我发现一个线程表示它不兼容 UAC 2.0。 我们是否有任何与 UAC 2.0兼容的类似设备?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCM2906C 与 USB 2.0兼容、而非 UAC 2.0 (仅 UAC 1.0)

    有些 IC 将与 UAC 2.0兼容、例如基于 XMOS 或 ARM 的 IC (我知道 TI 没有任何 UAC 2.0 IC)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上一张海报是正确的、在发布本帖子时、据我们团队所知、TI 不提供 UAC2.0编解码器或音频桥。