This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808-Q1:测试模式

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1808, PCM1808-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/964016/pcm1808-q1-test-mode

器件型号:PCM1808-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1808

大家好、

PCM1808中是否有测试模式(调试或修整用途)?

我担心它在运行期间是否会意外进入该模式。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果没有特殊的 NDA 要求、则不能与客户公开共享有关内部测试和修整的信息。   

    尽管如此、在正常运行期间、PCM1808-Q1或 PCM1808不会进入测试模式或其他调试模式。