https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/963398/pcm1681-hardware-mode-in-tdm
器件型号:PCM1681您好!
您是否有在硬件模式下使用 PCM 1681并在没有主时钟的情况下使用 TDM 信号的推荐原理图?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/963398/pcm1681-hardware-mode-in-tdm
器件型号:PCM1681您好!
您是否有在硬件模式下使用 PCM 1681并在没有主时钟的情况下使用 TDM 信号的推荐原理图?
尊敬的 Paul:
我正在进行这些设置、但没有声音。
我的 TDM 格式为:
格式:TDM8 (BCLK = 8*32*FS)
采样频率:48000
TDM 电压:3,3V
我将数据2/3/4置于 GND (或未连接):无声音。 对于 TDM 模式下的这些输入,您建议使用什么?
我的配置是:
FMT0/FMT1至3、3V
静音至0V
DEMP 至0V
通过220K 电阻器将 MSEL 更改为3、3V
SCK 与 BCK 相同
BCK /数据1 /数据2 /数据3 /数据4 / LRCK/ SCK 通过47欧姆电阻连接
我是不是错过了什么?
此致