This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1637:输入电压噪声模型

Guru**** 2972970 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1637, OPA1656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/957201/opa1637-input-voltage-noise-model

器件型号:OPA1637
主题中讨论的其他器件: OPA1656

查看此器件进行一些音频工作、首页噪声图还行、有点高噪声转角点、但对于 JFET 很好、  

从首页、10Hz 时略高于30nV、  

TINA 参考设计文件包括许多图表曲线、这里是针对 AOL 和噪声的(一个侧点、AOL 曲线似乎具有针对 MAG 和相位的 x 刻度、很难读取-此外、 所述的 CLoad 是复用的-只是试图扩大带宽、处理典型的寄生、什么?)

但 sim 中的噪声似乎要高得多,再次查看10Hz,看起来像60nV,模型中的转角要高得多-在10Hz 时运行 sim 显示61nV -因此,正确的是,首页图或 sim 模型, 会对音频中的集成噪声数产生影响、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Micheal、

    您写下了 OPA1637的性能、但将其与 OPA1656的图形进行了比较-在下面、请参阅 OPA1637的 Vnoise 和 Aol 图形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oops、我调用了 OPA1637的帖子、但我使用的首页图和仿真模型都是 OPA1656、 问题是什么、如果您看第一幅图像、就会发现 OPA1656和 TINA 模型图也是 OPA1656、参考设计附在 此处 e2e.ti.com/.../OPA1656-ref-design.TSC 上