This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TAS5754M:TAS5754M 显示忽略连接状态

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5754M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/962239/ccs-tas5754m-tas5754m-show-ignoring-connection-stat

器件型号:TAS5754M

工具/软件:Code Composer Studio

Debug TAS5754M EQ,Show ignoring connection stat ,is that normal?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith、

    您是否检查了通信是否正常或错误?

    寄存器访问/读取是否正常?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith、

    根据 Derek 的评论、请通过以下方式进一步调试:

    1. 提供 I2C 波形以查看 I2C 通信是否正常。 还建议检查 I2C 地址;
    2. 要检查 TI_Audio USB 驱动 程序,请右键单击您的 PC 的声音->声音-->回放-->以查找 TI USB 驱动程序。

    最后但同样重要的是、检查 EVM 板是否已正确通电。

    BR、

    Alix Wan。