This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3008:在 VCC=3.3V 下运行

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/956733/pcm3008-operation-under-vcc-3-3v

器件型号:PCM3008

大家好、团队、

您能帮助我们解决一些客户问题吗?

1.是否可以在 VCC=3.3V 时使用 PCM3008? 如果是、应如何缩放 PCM3008输入电压范围? 可接受的 VIN 是否为3.3 * 0.6 = 1.98V? 我在 这里发现有人使用的是具有3.3V 电压 的 PCM3008、但我想确保。  

2.如何选择 PDDA、PDAD 电阻器和电容器值? 如何估算上升和下降特性?

此致、

Itoh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 是的、额定工作范围为+2.1V 至+3.6V。

    2)  对于没有 PDDA/PDAD 单独控制的系统、您将根据您认为电源稳定所需的时间来调整 R/C 的大小。  目标是在 PDAD 信号达到~0.7*VCC 转换电平之前使 VCC 电源达到一个高于+2.1V 的稳定值、这将导致器件退出断电模式。  附加了一个示例仿真、其中电源在10us 内从0斜升至+3.3V、而 RC 组合为22k/10nF、可减缓 PDAD 信号的斜升。  延迟可能小于此处显示的示例、并且可以根据客户希望系统加电的速度进行调整。

    由于 PDAD 信号将通过 D1二极管放电、因此斜降(下降)特性将跟踪 VCC 电源斜降行为。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/PD_5F00_Circuits.TSC