This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:动态范围

Guru**** 2930850 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/956980/pcm1808-dynamic-range

器件型号:PCM1808

您好、E2E、

我们的客户正在考虑将 PCM1808用于新的开发项目。
他们制作了一个工程板、并试用了 PCM1808。
设置;
Mastermode
Fs=62.5kHz
systemclock=256fs

噪声级别达到-92dBFs。 但是、它与数据表的值不同。

TI 能否提供有关 EVM 动态范围的详细数据?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    62.5kHz 不是标准音频速率、因此这不是经过测试的频率。 我认为这足够接近64kHz、不会导致问题。 数据表中的规格具有 A 加权和400Hz 至20kHz 滤波器、因此这可以解释您看到的差异。

    最棒的

    Zak