This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5548:AD 调制中的死区时间

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/956895/tas5548-dead-time-in-ad-modulation

器件型号:TAS5548

您好!

在 AD 模式下切换时、TAS5548是否会在 PWM+和 PWM-信号之间产生任何死区时间。 PWM+和 PWM-信号是否可以直接连接到半桥的高侧和低侧驱动、而无需交叉传导?

数据表中有有关调制指数的信息、但没有关于死区时间的信息。 对调制指数的限制不能保证 PWM+和 PWM-之间的死区时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    首先、由于电流能力有限、TAS5548的输出无法直接连接以驱动半桥。 通常、您需要 TAS56x4系列之类的功率级来接受 PWM 逻辑输入;或者、您也可以使用栅极驱动器来驱动半桥 FET。

    其次、我认为在该拓扑中、一般设计是在功率级中添加死区时间或互锁控制、而不是 PWM 调制器。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意到。 我将添加死区时间生成和功率级互锁控制选项。

    为功率级使用驱动器是给定的、只需尝试查看将 TAS5548的 PWM 预处理到功率级所需的块。 我们不会使用 TAS56x4级、因为它们不支持目标功率输出。 输出级将是离散的、并且已经考虑过流和电压监控的配置。

    如果能获得 TAS5548的详细时序图、那会更好。