This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5558:TAS5558初始雕像问题

Guru**** 2530640 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/962936/tas5558-tas5558-initial-statues-issue

器件型号:TAS5558

您好、先生、  

我可以问一个 TAS5558的问题吗?

启动 TA55S58寄存器后、会产生 PWM 输出、引脚37 (有效)将输出高电平电压。

虽然发现一些使用 TAS5558的电路板无法输出 PWM 信号、引脚37在 初始化后显示低电平电压。  

以下是两个问题:

1) 1)它是否是一种确定 TAS5558是否已完成初始化以及是否应通过读取寄存器来输出 PWM 的方法?

2) 2)如果是、可以读取哪个寄存器来识别 PWM 输出使能?

此致、

Wenting   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以检查0x02错误状态寄存器以了解任何故障信息。 您还可以共享初始化代码进行检查。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    我是否可以询问是否没有 PWM 输出、0x02错误状态寄存器应该显示什么?

    请参阅随附的启动代码。  

    此致、

     e2e.ti.com/.../tas5558_1D52CB591653_.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、

    没有输出的原因有多种、请检查错误报告寄存器以确定故障是什么。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    感谢您的信息。 我的客户正在检查寄存器的值、并将返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

     无论是否有 PWM 输出、寄存器始终显示0x00。

    此致、

    Wenting  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、  

    客户是如何生成头文件的?

    看起来客户没有使用 PPC GUI 转储头文件。 缺少一些必要的操作、例如数据表上的 OCS Trim (8.4.1)。  

    请使用 GUI 转储配置文件。  

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    它使用 PPC GUI 转储头文件:

    在生产测试期间、将生成200个套件、其中的大部分驱动程序文件显示正常状态。 测试过程中出现问题。 很少有 TAS5558被启动并且没有 PWM 输出。 再次上电后、问题得到解决。  

    客户想要添加反馈检测环路、如果未检测到 PWM 输出、软件将再次启动 TAS5558。  

    您对此有什么建议吗?

     此致、

    Wenting  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、

    客户是否可以读回寄存器并在初始化时检查寄存器内容是否正确?

    此致、

    Sam