This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4392EVM-PDK:SRC4392EVM-PDK 的 CD-ROM 丢失

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4392, SRC4392EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/956681/src4392evm-pdk-missed-cd-rom-for-src4392evm-pdk

器件型号:SRC4392EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:SRC4392

尊敬的团队:


我们的客户希望使用 SRC4392、他们将使用 SRC4392EVM-PDK。

我收到了与客户提供的任何其他 E2E 主题类似的软件相关的信息。
我可以通过 其他 E2E 主题查看有关该软件的一些建议。
但是、我无法理解哪种解决方案是此软件的最佳解决方案。
请您告知 此软件吗?

我们的客户 PC 使用 Windows10。

此致、
松冈诚治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seijiro、

    遗憾的是、SRC4392EVM-PDK 的软件已经过时、不再受支持。 Steve Wilson 在此主题中提供了一些用于 I2C 编程的软件替代方案:  

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaye-San、

    感谢你的答复。
    但是、即使 我检查 了 Steve Wilson 的线程、我也无法理解一些 SW 替代方案。
    您想解释一下吗?  

    谢谢、此致、
    松冈诚治

    即使您检查 FFF 也是如此 

     

    
    
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seijiro、

    您是否尝试下载 AIC310xEVM GUI 以查看 是否可以使用命令行界面向电路板发出 I2C 命令?

    最棒的

    Zak