Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101, TLV320ADC3100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320ADC3101 主题中讨论的其他器件: TLV320ADC3100
您好!
对于 I2S 模式、时序图在 TLV320ADC3101数据表的第19页中进行了介绍。 因此、在该图中、Ch_Offset_1似乎设置为"1"。 我的理解是否正确?
如果 Ch_Offset_1设置为"0"、则下图应正确。
此致、
加藤