This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1789:电源序列

Guru**** 2913220 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1789, PCM1803A, PCM1748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/957135/pcm1789-power-sequence

器件型号:PCM1789
主题中讨论的其他器件: PCM1803APCM1748

您好!

我们的客户正在尝试在当前市场情况下将 DAC 替换为 PCM1789。

他们发现随附的现有应用手册描述了由 ESD 电池连接导致的 DVDD 和 AVdd 之间的电源序列限制。

它似乎是+3.3V/+5V 以前的转换器产品所使用的。

然而、PCM1803A 红色铸造在最后一个时刻被添加到列表中、我们的客户想知道 PCM1789是如何实现的。

您能否向我们提供最新的产品列表并阐明 PCM1789没有此限制。

 

此致、

Mochizuki

e2e.ti.com/.../PCM1xxx_5F00_Power_5F00_Sequencing_5F00_AppNote.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki-San、

    PCM1789没有此限制。  该文档中表达的限制实际上显示在大多数受影响的数据表中(例如、请参阅 PCM1748)。

    谢谢、

    Paul