This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:未使用的引脚

Guru**** 2996040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/963832/pcm1754-q1-unused-pins

器件型号:PCM1754-Q1

大家好、

您能否建议如何终止下面未使用的引脚?

#5 (NC)   是否可以保持开路或连接到 GND?

#8 (VOUTR)是否可以继续打开?

#11 (ZEROA)是否可以继续打开?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsuji-San、

    1、引脚5应保持开路。

    2.如果未使用引脚8、则可将其保持断开状态。

    3、如果引脚11未使用、则可保持断开状态。

    谢谢、
    Paul