This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:VCOM 电容

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1754-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/963831/pcm1754-q1-vcom-cap

器件型号:PCM1754-Q1

大家好、

关于 PCM1754-Q1的旁路电容器、描述为

"图30中显示了适当的电源旁路。 μF μ F 电容器应是钽或铝电解电容器。"

是否可以将 MLCC X7R 10uF 电容器用于 VCOM 而不是钽或铝电解电容器?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tsuji,

    是的、您可以为 VCOM 和电源引脚使用陶瓷电容器。  最初编写此数据表时、市场上的低 ESR 陶瓷电容器较少。  现在、有许多非常适合此应用的陶瓷电容器。

    谢谢、

    Paul