This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1792A:PCM1792A 和 PCM1794之间的区别是什么?

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1792A, PCM1794, PCM1794A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/957011/pcm1792a-what-is-the-difference-between-pcm1792a-and-pcm1794

器件型号:PCM1792A
主题中讨论的其他器件: PCM1794PCM1794A

大家好、

您能告诉我 PCM1792A 和 PCM1794之间的区别吗?

BR

很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    PCM1792A 支持软件控制(SPI/I2C)、而 PCM1794A 仅由硬件控制。  它们具有相同的模拟性能。

    谢谢、

    Paul