This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690:峰间输出电压

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1690, PCM1804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/963707/pcm1690-peak-to-peak-output-voltage

器件型号:PCM1690
主题中讨论的其他器件: PCM1804

您好、专家、  

快速问题、

PCM1690输出峰间值规格为1.6*VCC1 (5V)= 8Vpp (差分)

每个输出(+/-)是否为4Vpp?

如果输入是5Vpp 正弦信号(来自 PCM1804)、输出电压能否工作8Vpp?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukuno-San、

    如果您仅查看每个差分对的一个输出信号(例如 VOUT1+)、则它将为4Vpp。  另一个输出 VOUT1-将是相同的信号、但会反相。   

    如果您将 PCM1690的差分输出直接连接到 PCM1804的差分输入、则会超出 PCM1804的范围。  如果这是您所需的用例、我建议您按比例缩放 PCM1690的输出、以使输出为5Vpp。

    谢谢、

    Paul