This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4861:应 θJa 哪一项?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/956868/lm4861-which-ja-should-be-used

器件型号:LM4861

大家好、

  LM4861数据表中有两个规格 θJa、如下 所示:M08A 和 N08E。

应将哪 θJa 用作热阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Onawa-San、

    μ θJa 热规格取决于所使用的器件。  

     μ θJa - M08A 适用于 LM4861MX 和 LM4861M。
     μ θJa - N08E 适用于 LM4861MX/NOPB 和 LM4861M/NOPB。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Luis - San、

    感谢您的快速响应。

    好的、我理解了这一点。 一个简短的问题。

    但是、所有版本看起来都是相同的封装、 为什么热阻存在差异?

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Onawa-San、

    焊球表面和湿度灵敏度存在一些差异、会导致不同的热阻。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    谢谢、我明白了。  

    此致、

    Takashi Onawa