This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:测试模式

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1754-Q1, PCM1808-Q1, PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/963835/pcm1754-q1-test-mode

器件型号:PCM1754-Q1
主题中讨论的其他器件: PCM1808-Q1PCM1754

大家好、

我想确认 PCM1754-Q1和 PCM1808-Q1是否具有用于诊断或调试的隐藏测试模式。

我担心它会意外进入测试模式。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsuji-San、

    PCM1754器件没有任何专用测试或调试模式、但 TEST 引脚除外。  该引脚应接地或保持悬空、以避免任何意外行为。

    谢谢、

    Paul