This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4558:热阻

Guru**** 2586895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/963368/rc4558-thermal-resistance

器件型号:RC4558

 

您能否提供 μ RθJC 和  Tc (Max)

在 d/s 中、只有 TA、TJ、RθJA Ω、不足以进行热计算。

此致

Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    他们需要哪两种封装或哪两种封装的数据?

    如果它们使用 的是 RθJC 参数、则表示它们使用的是接触式散热器、或者它们计划 错误地使用 RθJC 参数。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sbva025

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    谢谢。 封装类型为 RC4558IPWR。 在应用中连接的器件顶部没有 eaksink。 可以轻松获得的温度点 RD 是 T_case 和 T_Ambient。

    请提前提供 Theta_jc。 我们还将使用 SMD 封装传达正确的结温测量值。 但是在 d/s 中,我甚至找不到与 PCB 尺寸无关的热指标!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    Theta JC、顶部67.1 C/W
    Theta JB 112.5 C/W
    PSI JT 8.4 C/W
    PSI JB 110.7 C/W

    如果他们知道外壳温度(T)的顶部、那么他们可以估算裸片温度(D)、因为 D = T +[psi JT]*[功率耗散]。   

    Theta JC 值几乎是无用的、因为大部分热量不会从器件顶部逃逸;实际上几乎没有什么作用。 这就是外壳顶部温度几乎与裸片一样热的原因。