This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3180:PCMD3180

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/956785/pcmd3180-pcmd3180

器件型号:PCMD3180

您好、先生、

您是否愿意帮助评估以下有关 PDM 到 I2S 的信息?

1. PDM 输入8通道=4*L/R 通道,

多少个通道的 I2S 数据可传输到 o/p? 我只能看到1*I2S o/p

2.如果以下情况表示传输左通道- Slot0、Slot2、Slot3数据(无 Slot1?) 然后传输正确的通道?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    1)  如果使用8个数字转换器、则除 GPIO1外、所有其他 GPIO/GPO 引脚将用于 D-MICs。  GPIO1的配置选项之一是将其配置为第二个 SDOUT 引脚:

    表67. GPIO_CFG0寄存器字段说明

    3D = GPIO1被配置为一个次级 ASI 输出(SDOUT2)

    如果您不使用全部8个 D-MICs、则会有另一个 GPO 输出、该输出也可以配置为 SDOUT 引脚。

    2) 该图中有一个轻微的错误、基本上"L"帧中最多可以有四个通道(时隙)的数据、"R"帧中最多可以有四个其他通道(时隙)的数据。  槽位分配在槽位分配寄存器中配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    1。它是指最大值 O/p 是2*I2S?

    2.如何才能使其不超过总共8通道数据?

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    1)  对于用于 D-Mic 功能的所有其他 GPO、是的、只有2个 SDOUT 引脚可用(SDOUT + GPIO1)。  

    2)  该器件可通过多种方式输出8个通道、使用修改后的4x4通道 I2S 模式中的单 SDOUT 引脚或8xDrop TDM 总线。  该器件还可以使用第二个 SDOUT 将来自第一个 SDOUT 总线的任意组合的部分通道分离开来。  

    修改后的4x4插槽 I2S 并非始终为主机处理器所接受、如果仅知道如何解读标准双通道 I2S、则主机处理器应考虑使用 TDM 选项、以允许在单总线上进行更高的通道计数。