This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2521:TAS2521 Linux 驱动程序

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2521, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/963706/tas2521-tas2521-linux-driver

器件型号:TAS2521
主题中讨论的其他器件: TAS2505

尊敬的每个人

我正在寻找 TAS2521IRGER Linux 驱动程序、 您是否为我准备了此驱动程序代码? 请给我一个指示灯。  谢谢!!!!

此致

Steve  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    遗憾的是、我们没有适用于 TAS2521的 Linux 驱动程序。 这实际上是 TAS2505系列的一部分(TAS2521基本上是相同的器件、但它支持可编程 miniDSP)。

    您需要将 Linux 驱动程序基于其他器件、例如 TLV320系列。 有关更多详细信息、请查看此 e2e 线程。

    https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/p/772364/2856357#2856357

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.