This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:上电后出现音频噪声

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/962556/tas5805m-audio-noise-after-power-on

器件型号:TAS5805M

大家好、

客户在 STB 应用中将 TAS5805M 设计为音频放大器解决方案、但在启动后会面临音频噪声(Zi-Zi 噪声)。

如果 我们调高/调低音量、此音频噪声将消失。 您能指导我们首先检查哪些项目吗? 谢谢。

BTW、客户已按照下图中的器件加电顺序要求进行操作。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Ben、

     即使耳朵离扬声器不近、也能听到 Zizi 的噪音吗?

    为了进行调试:

    1. 是否可以100%重现此问题? 如果不是、故障率是多少?
    2. 请检查我们是否可以在采用相同设置的 TI EVN 中重现此噪声;  
      1. 如果可以、共享用于分析的设置;
    3. 绕过所有 DSP 模块、例如 EQ、DRC、以查看是否消除了该噪声;
    4. 如果可以、请共享.pppc3文件以进行检查。

    BR、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    ZiZi 的噪音很大、听不到声音、也不需要更近一些。

    这是一个随机问题、故障率为30%。

    您对此有什么想法吗? 我要求提供.pPC3文件以找出潜在的根本原因。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    如您所说、然后请捕获 BCLK、SDA、PDN 的波形、以检查它们的加电序列。

    此外、.pppc3文件也是进行双次检查的关键字。

    此外、当噪声产生时、请使用下面附带的文件进行双次检查:(0x58是 i2c 地址、w 表示写入、r 表示读取)

    宽58 00 00

    宽58 7f 00  

    R 58 70 04 #读出0x71至0x73以查看是否报告了任何错误。

    R 58 68 01

    BR

    别名  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    感谢您的支持。 此问题是从系统方面解决的。  

    此致、