请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5805M 大家好、
客户在 STB 应用中将 TAS5805M 设计为音频放大器解决方案、但在启动后会面临音频噪声(Zi-Zi 噪声)。
如果 我们调高/调低音量、此音频噪声将消失。 您能指导我们首先检查哪些项目吗? 谢谢。
BTW、客户已按照下图中的器件加电顺序要求进行操作。
此致、
本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Ben、
即使耳朵离扬声器不近、也能听到 Zizi 的噪音吗?
为了进行调试:
BR、
Alix Wan。
您好 Ben、
如您所说、然后请捕获 BCLK、SDA、PDN 的波形、以检查它们的加电序列。
此外、.pppc3文件也是进行双次检查的关键字。
此外、当噪声产生时、请使用下面附带的文件进行双次检查:(0x58是 i2c 地址、w 表示写入、r 表示读取)
宽58 00 00
宽58 7f 00
R 58 70 04 #读出0x71至0x73以查看是否报告了任何错误。
R 58 68 01
BR
别名