This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1795:ICC 电流消耗

Guru**** 2835905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/956730/pcm1795-icc-current-consumption

器件型号:PCM1795

您好!

 

数据表上的总 ICC 电流消耗规格为18mA (典型值)@44.1kHz。

模拟 Vcc +5V 电源有3个引脚(#15、#23、#28)连接。

我们的客户尝试为每个引脚添加独立的降噪 RC 滤波器、以实现最佳音质。

他们的问题是、在 fs=44.1kHz 时、#15 Vcc2R 和#28 Vcc2L 的电流消耗是多少?

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki-San、

    不幸的是、我没有这些数据。  我预计、18mA 的大部分电流将与 VCC2R 和 VCC2L 引脚在控制器、Δ-Σ 调制器开关和电流源时相同。  VCC1引脚是 DSM 参考电流、因此将更低。   

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的快速回复。

     

    我们已将其通知给客户并等待他们的反馈。

     

    此致、

    Mochizuki