This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:I2S 时序

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/963235/pcm1808-i2s-timing

器件型号:PCM1808

您好、先生、

我对 I2S 时序有疑问。

数据表中有一个 I2S 时序图、但如果您告诉我们箭头点的时序为1.4V 时序或 VIH 和 VIL 时序、这将很有帮助。

哪一个?

BTW、请确认我所连接的波形是否正确为波形1~波形3。

谢谢。

I2S_tLRsetup

波形1

Wave2

波形3.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    DS 中有一个脚注提到:"输入的时序测量基准电平为1.4V、输出的时序测量基准电平为0.5VDD。 上升和下降时间为输入/输出信号摆幅的10%至90%。 DOUT 的负载电容为20pF。 t (SCKI)是 SCKI 周期。"

    我认为您的上升和下降时间远低于20ns、因此这很好。 如果不使用光标、我很难准确判断高周期和低周期是多少、但这些对我来说看起来很好。 您在时钟和数据线上具有多少串联电阻? 我们通常建议使用介于20-33欧姆之间的值。

    最棒的

    Zak