This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TLV320AIC3254EVM-K:GUI 问题-未显示任何内容-卡在空白屏幕上

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/963579/faq-tlv320aic3254evm-k-issue-with-gui---not-displaying-anything---stuck-at-blank-screen

器件型号:TLV320AIC3254EVM-K

我的客户在启动评估板时遇到问题。 它通过 USB 连接(D2亮起)。 但是、启动 GUI 后、不会显示任何内容、下面是我们所获得的结果的图像:

我意外更改了 SW3的设置(而不是 SW2)、无法再记住默认设置、也无法在任何文档中找到它。
我们能否恢复到 SW3的默认设置? 还有什么可能是我做错的事情吗?

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    您需要以管理员身份运行 EVM GUI 程序。  此后应正常工作、GUI 将如下图所示正常工作: