This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:TLV320AIC3204

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/955361/tlv320aic3204-tlv320aic3204

器件型号:TLV320AIC3204
主题中讨论的其他器件: 冲击

无法从挂起状态恢复编解码器

我们使用的是 TLV320AIC3204音频编解码器。 在音频编解码器进入挂起状态后、我们在恢复音频编解码器时遇到问题。 您能不能建议一些解决方案。

我们在音频编解码器闲置时执行 ESD 测试。

摆脱这种情况的唯一方法是重新启动设备。 我们甚至尝试重置编解码器、但没有成功。

下面是第0页的 i2cdum

未指定大小(使用字节数据访问)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f 0123456789abcdef
00:00 00 60 00 03 91 08 00 00 00 00 00 00 02 88 00 80 02 ..`..???????????
10:00 08 82 88 80 01 00 04 00 01 00 01 00 01 84 00??? ??????
20:00 00 00 08 aa 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00……??…… ?。
30:80 00 00 00 14 12 03 02 00 00 00 02 01 00 D8???????? ...???
40:00 E5 F5 7f 00 B6 00 00 00 00 ee 10 D8 7e E3……???????~?
50:00 00 08 28 00 00 00 7f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00..?(...?
60:7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00..........
70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

i2cdump 下的第1页

未指定大小(使用字节数据访问)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f 0123456789abcdef
00:01 00 00 00 00 00 00 00 00 30 00 10 08 08 00 00?。 0、??。。
10:18 18 40 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00??@@
20:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30:00 00 40 88 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0……@…………………… ?
40:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishva、

    这可能是由于在不受控制的 ESD 事件期间的任何瞬变导致电源或接地(IOVDD、DVDD、IOVSS、DVSS)瞬变超出工作范围。 这也可能是由于事件期间复位信号中的瞬态毛刺所致。 器件没有任何内部电路来检测和记录此类事件、因此无法从寄存器转储中推断挂起的原因。

    另请注意、AIC3204将无法承受直接的 IEC 级别 ESD 冲击、因为这些冲击的能量远高于我们测试的 HBM/CDM 级别。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diljith、您好!

    感谢您的回答。

    我理解您的观点、即 AIC3204不会按照 IEC 级别承受 ESD 冲击。

    您能否建议在意外 ESD 冲击后将音频编解码器从闲置状态恢复的最佳方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishva、

    ESD 冲击期间可能会发生以下情况

    1. 发生撞击时、器件会在事件发生后继续工作
    2. 发生冲击、由于功能干扰而导致器件挂起、软件复位或硬件复位应解决此问题
    3. 发生冲击、关键寄存器损坏、需要断电和上电才能使器件再次工作
    4. 器件损坏

    所有这些都无法预测、因此没有关于如何从 ESD 事件中产生的规则。

    在本例中、它似乎是#3、但通常无法知道。

    此致。