This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808-Q1:如何在受控模式下保证 SCKI 和 LRCK 之间的时序

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/963036/pcm1808-q1-how-to-guarantee-the-timing-between-scki-and-lrck-in-slave-mode

主题中讨论的其他器件:PCM1808-Q1

RT 编号:PCM1808-Q1

您好!

数据表在第18页上说明了这一点、但在 SCKI 和 LRCK 之间没有任何时序要求。  请告诉我、为什么您可以在不知道 SCKI 和 LRCK 从外部提供的时间的情况下保证它运行良好?  第6页的功能方框图显示 SCKI 进入了一个与 LRCK 不同的块、所以 SCKI 将成为另一个内部时钟、不会与 LRCK 发生时序冲突?  无论如何、请告诉我如何在从模式下处理 SCKI 和 LRCK 之间的时序。

在受控模式下、PCM1808-Q1在 LRCK (引脚7)下运行、与系统时钟 SCKI (引脚6)同步。
PCM1808-Q1不需要 LRCK 和 SCKI 之间的特定相位关系、但确实需要
LRCK 和 SCKI 的同步。

此致、

川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawasaki-San、您好!

    SCKI 和 LRCK 需要进行频率同步、但不需要具有相同的相位、这意味着 SCKI 需要是 LRCK 的有效倍数、但如果边缘存在一些偏差、则没关系。  

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak 您好!

    非常感谢您的快速回复。  我知道 PCM1808-Q1需要在 SCKI 和 LRCK 之间同步、但我仍然不明白您如何保证 它们即使对齐不是很好。  请告诉我 、SCKI 是如何在内部使用的、除非 是机密信息、否则不会违反时序的?

    此致、

    川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H Kawasaki-San、

    有关同步的数据表部分实际上是这方面的最佳参考。 我不熟悉在时钟对齐不好时实现平稳运行的设计选择、但我想会发生一些内部相位补偿。

    最棒的

    Zak