This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX4192-Q1:开机和关机时序要求检查?

Guru**** 2521730 points
Other Parts Discussed in Thread: DIX4192-Q1, DIX4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/956619/dix4192-q1-power-on-and-off-timing-requirement-check

器件型号:DIX4192-Q1
主题中讨论的其他器件: DIX4192

大家好、团队:

 您能否帮助检查并告知 DIX4192-Q1是否具有针对 VDD18、VDD33、VIO 和 VCC 的通电和关断时序要求? 我无法在数据表中找到相关信息。  

此外、您能否帮助检查 IIS 是否支持电流输出(VG)调制解调器?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpha、

    DIX4192没有电源定序要求、但我通常建议将电源轨连接在一起、以避免电源之间出现任何寄生电流流动。

    您能否说明您想要支持哪种接口?  

    最棒的

    Zak