This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PCM1808:采样率对输入阻抗的影响

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/963547/faq-pcm1808-sampling-rate-effects-on-input-impedance

器件型号:PCM1808

您好!

采样率是否会影响 PCM1808的输入阻抗?  48kHz 时的典型值为60kΩ μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、PCM1808的输入阻抗会随采样率的变化而受到影响。  这是输入阻抗与采样率的关系图。