This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:TDM 主模式

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/956679/tlv320adc3140-tdm-master-mode

器件型号:TLV320ADC3140

您好!

TLV320ADC3140能否支持 TDM 主模式?
如果可能、您能告诉我以下条件的寄存器设置吗?

条件
MCLK:24MHz
- BCK :TDM128和 TDM256主控模式
LRCK:48kHz、96kHz 和192kHz

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡托、

    请参阅应用手册: 将 TLV320ADCx140配置和运行为音频总线主控 器件、以获得支持这些模式的支持采样率和寄存器设置。 请注意、在192kHz 时、支持的最大 BCLK 与 FSYNC 比为128。 其他速率支持 128和256的 BCLK 与 FSYNC 比。

    此致、
    佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro - San、

    感谢您的快速回复。

    我知道。

    此致、
    加藤