This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1789:PCM1789相位问题

Guru**** 2586605 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1789

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/962661/pcm1789-pcm1789-phase-problem

器件型号:PCM1789

您好,

PCM1789取代了 AKM4388,我们发现 PCM1789原型的高频和低频 AUX 通道的相位基本相同、 虽然高频和低频 BT 通道的相位完全不同、但下图显示了。需要设置哪些参数来影响 PCM1789中的延迟和相位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    补充:PCM1789和 AKM4358 AUX 之间的相位差不大、如下图所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    补充:PCM1789和 AKM4358 AUX 之间的相位差不大、如下图所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith、

    您是否对两个输出使用相同的 I2S 采样率? 两者之间是否存在一些硬件输出差异?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul,

    两种采样模式=自动,硬件基本上是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul,、寄存器设置是否会影响它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith、

    寄存器设置不应影响这一点。  您是否有任何输出滤波? 相位响应看起来几乎像是有一个~3kHz 的低通滤波器。  振幅与频率响应是否相同?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul,

    下面是 PCM1789和 AKM4358的原理图

    PCM1789

    AKM4358

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith、

    振幅与频率响应是否相同?

    我看到输出端有一个简单的低通滤波器(1kΩ Ω、820pF||820pF)、但输出端是否有任何额外的负载?

    谢谢、

    Paul