This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:自动时钟配置

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/963191/pcm5122-auto-clock-configuration

器件型号:PCM5122

您好!

我的客户正在评估 PCM5122A、而自动时钟配置不能正常工作。

以下是存在的设置;

- fs = 44.1kHz

- bck = 11.28MHz (256fs)

- SREF[2:0]=001 (BCK)

- DCAS = 0 (自动)

・时钟检测器状态、时钟状态

- CDST=1001100 (缺少 SCK、FS SCK 比率无效、SCK 无效)

LTSH=1、中央应急基金=1

该器件在以下手动设置下工作正常。

- DCAS=1 (手动)

- P=2、J=16、D=0、R=1

- DSP=2、DDAAC=4、DNCP=4、DOSR=8、

-IDSK=1 、IDCH=1

它们是否错过了任何寄存器设置?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    当器件处于 TDM 模式且没有主时钟时、我不建议您使用自动检测功能。  如果您想使用该配置、我建议您将 BCK 和 SCK 短接在一起。  当您使用 TDM 时、Bck = 256×FS。  这是一个足够高的时钟、可作为主时钟运行。  如果无法将这些引脚连接在一起、则应使用手动配置。

    谢谢、

    Paul