This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:噼啪噪声问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1754-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/956405/pcm1754-q1-pop-noise-issue

器件型号:PCM1754-Q1

尊敬的团队:

我的客户发现扬声器开始工作之前和扬声器停止工作后有杂音。 他们在两个平台中使用我们的器件。 一个平台 A 有噼啪声,另一个平台 B 没有噼啪声。 这个项目是集群、扬声器不会一直工作。 只有在出现故障时、扬声器才会开始工作、但我们的 PCM1754-Q1始终通电。 平台 A 和平台 B 的区别在于平台 A 的1754始终具有连续时钟信号(SCLK、BCLK、RCLK)、扬声器不工作时无数据信号、扬声器工作时接收数据信号; 平台 B 的1754只有连续 RCLK、扬声 器不工作时无 SCLK/BCLK/数据信号、扬声器工作时同时接收 SCLK/BCLK/数据信号。  

是否有任何有关 SCLK/BCLK/RCLK 和数据的特殊上电序列? 首先应将 SCLK 设置为1754、然后给出数据信号、然后停止数据信号、然后停止 SCLK 信号、对吧? 加电序列有什么特殊原因吗?

下图是 PIN8的波形、您可以看到偏置电压从2.5V 变为2.8V、原因未知。 但在平台 A 中、偏置电压始终为2.5V。

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将查看此内容、并在周末返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    请问今天可以给我答覆吗?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sherry、只要出现时钟错误、就有可能产生一个噼啪噪声。  防止这种情况的最佳方法是始终提供 SCLK 以确保 Δ-Σ 调制器能够持续运行。  出现时钟误差时、Δ-Σ 调制器将在最后一个静态直流电压下停止运行、如图所示。

    我始终建议您在加电后首先应用 SCLK。  断电时、我建议您在 SCLK 仍处于活动状态时将 MUTE 置为有效、然后停止时钟信号。

    谢谢

    Paul