This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3886:如何改善失真

Guru**** 2393125 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/961536/lm3886-how-to-improve-distortion

器件型号:LM3886

大家好、团队、

我的客户正在与 LM3886合作、想知道 是否有迹象表明失真如何在建议的最低增益为10时得到改善(或变得更糟)?  

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    客户是否遇到任何问题?

    您能向我们提供更多详细信息吗?

    谢谢!

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanming、您好!


    这是我的客户的回应:

    对于 LM3886、增益为~20或21时的 THD 失真数字以及功率时的 THD 数字。 建议的最小增益为10。 增益为10时、没有 THD 数字。 我希望获得更好的 THD 数字、我们希望 THD 会随着增益从20降低到10而提高。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    客户是否检查了 FFT? 在高增益设置时、可能会出现一些噪声尖峰。  

    它需要仔细检查噪声源。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanming、您好!

     这不是一个应用问题、它实际上是一个"显示"规格请求。 它们将使用增益10、这是数据表中建议的最小值。 这将用于复合放大器设计。 它们的 FFT 不够准确、无法测量低至较低水平的失真。 因此、唯一的希望是依赖 TI 数据表。 对于使用固定增益21的芯片、有很多 THD 数据、但对于增益10、没有数据、这是建议的最小值、即增益10时、没有性能数据。 他们有 Tina Basic (付费版本)、他们无法100%确定 TI 的 SPICE 模型是否足够好、或者 Tina 是否为我提供了正确的结果。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    明白了!

    很抱歉、LM3886是一款旧器件、除了 数据表之外、我无法深入了解更多数据。

    您能否推荐客户使用新一代 D 类放大器? 因此、他们可以获得更多强大的支持。

    新器件具有更好的性能。

    此致、

    Derek