This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1780:输出滤波器的截止频率

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/956727/pcm1780-cut-off-frequency-of-output-filter

器件型号:PCM1780

您好!

在 FS = 44.1kHz 的条件下、通常应如何设计输出滤波器的截止频率?

可以在 EVM 上选择54kHz 或108kHz。

根据下一页、它是采样频率的一半。

建议使用哪种频率?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    我建议值略高于50%×FS。  因此、对于您的情况、我建议 FC = 24kHz 至40kHz。

    谢谢、

    Paul